This article is available in several languages:

Head of Software & Digital - ASEAN
13 March 2025

Transformation des Gebäudemanagements in ASEAN: Die Macht von Gebäude X

Die Verwaltung eines Portfolios von Gebäuden kann überwältigend sein. Vom Umgang mit isolierten Betriebstechnologien bis hin zur Zusammenführung von Daten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sind die Herausforderungen zahlreich. Darüber hinaus können die hohen Kosten für die Gebäudetechnik ohne klaren Ertrag eine Quelle der Frustration für Gebäudemanager sein. Angetrieben von diesen Problemen hat Siemens die nächste Generation der Building X Cloud-Plattform entwickelt, um einen ganzheitlichen Ansatz zu liefern und das Gebäudemanagement zu vereinfachen.

Doch zunächst: Was ist Gebäude X?

Building X folgt den von Siemens Xcelerator definierten Grundsätzen einer offenen Plattform, die auf Industriestandardprotokollen aufbaut, einer fortschrittlichen Cybersicherheitsarchitektur und Best Practices entspricht und über offene APIs eine hohe Interoperabilität bietet. Building X ist eine Cloud-Plattform, die den Gebäudebetrieb durch die Zentralisierung traditionell isolierter Daten optimiert. Dies ermöglicht fundierte Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit, Leistung und Wert im Anlagenportfolio der Kunden.

Building X bietet mehrere greifbare Vorteile, darunter eine Steigerung des Nettobetriebsergebnisses um bis zu 10 % durch die Digitalisierung, was es zu einer finanziell soliden Wahl für Gebäudemanager macht.

Building X bietet eine Reihe von Anwendungen zur Bewältigung gängiger Herausforderungen, darunter die Planung von Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung, die Überwachung des Energieverbrauchs, das Management von Gebäudebetrieb und -instandhaltung sowie Sicherheit und physische Sicherheit.

Diese Anwendungen umfassen branchenübliche Berichte und Analysen und helfen Gebäudeeigentümern und Gebäudemanagern, gesetzliche Vorschriften und Nachhaltigkeitsanforderungen mühelos zu erfüllen.

Gebäudeeigentümer können die Anwendungen auswählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Sollten sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, können sich die Kunden darauf verlassen, dass Building X bereit ist, nach und nach zusätzliche Anwendungen zu aktivieren.

Warum sollten Sie Building X den traditionellen Bausystemen vorziehen?

Building X unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von herkömmlichen Bausystemen:

  • KI und fortschrittliche Analysen: Nutzen Sie die eingebauten, erstklassigen Vorhersagefunktionen, um Energie, Anlagenleistung und Wartungsziele zu optimieren.
  • Kontrollieren Sie Ihre Kapital- und Betriebsinvestitionen: Nutzen Sie Cloud-Technologien, um den Bedarf an kostspieliger Serverinfrastruktur vor Ort, komplexer Architektur und traditionellen, maßgeschneiderten Entwicklungs- und Implementierungspraktiken deutlich zu reduzieren.
  • Weniger störende Modernisierung: Nutzen Sie die Vorteile der fortschrittlichen Funktionen von Gebäude X, ohne bestehende Gebäudemanagementsysteme, IoT usw. ersetzen zu müssen.
  • Harmonisierung von Zugang und Analyse: Zusammenführung mehrerer Gebäude in einer Plattform, die mit den Systemen der Betriebstechnologie (OT) verschiedener Anbieter interagiert. Dies wird durch die Anbindung an Industriestandardprotokolle wie z. B. Bacnet, Modbus und OPC ermöglicht.
  • Implementieren Sie in Ihrem eigenen Tempo: Nutzen Sie die Vorteile der Cloud, indem Sie die für den Tag benötigten Anwendungen implementieren und dann skalieren, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln. Building X ist skalierbar und flexibel, um die Reise der Kunden in die digitale Transformation mitzugestalten.
  • Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Systeme und Daten geschützt sind: Building X bietet erstklassige Cybersicherheit und Ausfallsicherheit durch Design, um sicherzustellen, dass die digitalen Ressourcen der Kunden stets geschützt sind. Gebäude X wurde vom ersten Tag an mit Cloud-Architektur und Cybersicherheit konzipiert.
  • Geringes Investitionsrisiko: Building X wird von Siemens und erstklassigen Technologiepartnern unterstützt und kontinuierlich weiterentwickelt, um Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen zu erfüllen. Der Return on Investment für Building X-Kunden beträgt in der Regel weniger als ein Jahr.

Darüber hinaus kann Building X zu Energieeinsparungen von bis zu 30 % führen, was sowohl zur Kosteneffizienz als auch zur Nachhaltigkeit beiträgt, die für die Erreichung von Umweltzielen entscheidend ist!

Was bedeutet dies für die ASEAN-Region?

Die Einführung von Gebäude X hat erhebliche Auswirkungen auf die ASEAN-Region, in der die Urbanisierung und das Wirtschaftswachstum die Landschaft rasch verändern. So kann Building X etwas bewirken:

  • Verbesserte Nachhaltigkeit: Building X hilft den ASEAN-Ländern, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es Instrumente zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bereitstellt. Dies ist von entscheidender Bedeutung für eine Region, die auf nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz ausgerichtet ist.
  • Verbesserte Betriebseffizienz: Durch die Integration verschiedener OT-Systeme in eine zentrale Plattform rationalisiert Building X den Betrieb und reduziert die Komplexität der Verwaltung mehrerer Systeme und Gebäude. Dies führt zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen, die für die wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften der ASEAN-Staaten von entscheidender Bedeutung sind.
  • Einhaltung von Vorschriften: Building X stellt sicher, dass die Gebäude den dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Industrienormen und Vorschriften entsprechen. Dies ist besonders wichtig in den ASEAN-Ländern, in denen das regulatorische Umfeld von Land zu Land sehr unterschiedlich sein kann. Building X hilft Gebäudeeigentümern, die Vorschriften effizient einzuhalten.
  • Verbesserte Sicherheit und Automatisierung: Mit Anwendungen für Sicherheit und intelligente Automatisierung sorgt Building X für eine sicherere und effizientere Umgebung für die Nutzer des Gebäudes. Dies ist besonders in dicht besiedelten städtischen Gebieten von Vorteil.
  • Wirtschaftswachstum und Investitionen: Durch die Verbesserung des Gebäudemanagements und der Betriebseffizienz kann Gebäude X mehr Investitionen in der Region anziehen. Besser verwaltete Gebäude führen zu höheren Immobilienwerten und attraktiveren Investitionsmöglichkeiten und tragen so zum allgemeinen Wirtschaftswachstum in ASEAN bei.

Unser Engagement in der ASEAN-Region

Wir haben das Siemens Xcelerator Experience Center (SXEC) in Kuala Lumpur, Malaysia, ins Leben gerufen, um die Weiterbildung von Industrietalenten, die nachhaltige Entwicklung von Arbeitskräften und die digitale Transformation zu unterstützen. Durch die Verbindung der realen und der digitalen Welt nutzt SXEC fortschrittliche Technologien wie digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz und Cloud Computing. Diese Bemühungen zielen darauf ab, den industriellen Wandel und das Wirtschaftswachstum in Malaysia voranzutreiben, wie im New Industrial Master Plan 2030 (NIMP2030) dargelegt. Diese Initiative erfolgt in Partnerschaft mit der Malaysia Productivity Corporation (MPC), und wir haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um unser Engagement zu bestätigen.

In Thailand arbeitet Siemens mit True Digital Park zusammen, um fortschrittliche Gebäudeautomatisierungstechnologien zu implementieren und Building X einzuführen. Durch die Echtzeit-Überwachung und -Optimierung wichtiger Parameter des Gebäudemanagements wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Energieverbrauch tragen wir dazu bei, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Gebäudeleistung zu verbessern und ein nachhaltiges Gebäudemanagement zu fördern. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein bei der Nutzung von Spitzentechnologien zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Thailand und unterstützt die Entwicklung von Smart Cities und effizientem Gebäudemanagement.

Diese Initiativen sind ein Zeichen für das Engagement von Siemens, weitere Kooperationen zu fördern und den ASEAN-Markt mit interessanten Neuerungen zu versorgen.

Sind Sie bereit, Ihr Gebäudemanagement zu verändern?

Erfahren Sie mehrüber Building X und vereinbaren Sie einen Vorführtermin, um zu erfahren, wie sehr sich Ihr Gebäudebetrieb dadurch verändern kann.

Join the conversation!

    This article is available in:

    Want to read it in your language?

    Auto-translate it into:

    Head of Software & Digital - ASEAN

    Related Tags