This article is available in several languages:

Sales Specialist Advanced Automation HMI, SCADA & EDGE
8 February 2024

5 Gründe, warum Du heute schon einen Umstieg auf die Unified Basic Panels planen sollst.

In der Welt der Automatisierung ist es entscheidend, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Die Unified Basic Panels bieten genau das – eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie und benutzerorientierter Funktionalität. Für Automatisierungsexperten sind hier fünf detaillierte Gründe, warum ein Umstieg auf diese Panels eine unverzichtbare Entscheidung ist.

Grund 1: Fortschrittliche Multi-Touch-Technologie
Die Unified Basic Panels revolutionieren die Interaktion mit Automatisierungssystemen durch ihre fortschrittliche Multi-Touch-Technologie. Diese Technologie ermöglicht eine intuitive und natürliche Bedienung, vergleichbar mit den modernen Smartphones und Tablets. Nutzer können mit einfachen Gesten wie Tippen, Wischen oder Zoomen auf komplexe Steuerungsaufgaben zugreifen. Dies erhöht nicht nur die Effizienz der Bedienung, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Aufgaben ausgeführt werden können. Zudem bietet die Multi-Touch-Technologie eine flexible und dynamische Anpassung an unterschiedliche Anwendungsszenarien, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in jeder modernen Automatisierungsumgebung macht.

Grund 2: Innovativer Webclient für universellen Fernzugriff
Das herausragende Merkmal der Unified Basic Panels ist der neue Webclient, der einen revolutionären Fernzugriff ermöglicht. Im Gegensatz zu traditionellen Lösungen, die lediglich eine einfache Spiegelung der Anzeige bieten, können Sie mit diesem Webclient über jeden aktuellen Webbrowser eine vollständige, interaktive Bedienung und Überwachung Ihrer Systeme erreichen. Dieser Zugang ist geräteunabhängig, was bedeutet, dass Sie von überall aus und mit jedem Gerät, das einen modernen Browser unterstützt – sei es ein Smartphone, Tablet oder Laptop – Zugriff haben. Diese Flexibilität erlaubt eine effiziente Steuerung und Überwachung Ihrer Prozesse, unabhängig von Ihrem Standort.

Grund 3: Optimal für preissensitive und raumkritische Anwendungen
Die Unified Basic Panels bieten eine kostengünstige Lösung mit hoher Leistung und integrierten Funktionen, ideal für preissensitive Anwendungen. Mit dem integrierten Web-Client ermöglichen sie erweiterte Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten, die in diesem Preissegment bisher unerreichbar waren. Darüber hinaus ist ihre Flexibilität für raumkritische Anwendungen ein großer Vorteil. Verfügbar in Größen von kompakten 4 Zoll bis zu großzügigen 12 Zoll, eignen sie sich perfekt für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, ohne bei der Leistungsfähigkeit Kompromisse einzugehen.

Grund 4: Erheblich gesteigerte Performance und neue Funktionalitäten
Im Vergleich zur 2. Generation der Basic Panels zeichnen sich die Unified Basic Panels durch eine deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit aus. Ein markantes Beispiel hierfür sind die Faceplates (Bildbausteine), die in den früheren Generationen nicht unterstützt wurden. Mit den Unified Basic Panels können Sie nun komplexe Bedienelemente und visualisierte Prozessabbildungen erstellen, die eine intuitive und effektive Steuerung ermöglichen. Diese erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten bieten nicht nur eine verbesserte Übersicht und Kontrolle über Ihre Systeme, sondern ermöglichen auch eine tiefere Personalisierung und Anpassung an spezifische Bedürfnisse.

Grund 5: Exklusive 50% Rabattaktion – Zeitlich Limitiertes Angebot!
Ein besonders attraktives Argument für den Umstieg auf Unified Basic Panels ist unsere derzeitige 50% Rabattaktion. Bis Ende März 2023 bieten wir eine außergewöhnliche Ermäßigung auf Bestellungen von bis zu 10 Panels. Diese Aktion bietet eine einzigartige Gelegenheit, in diese fortschrittliche Technologie zu einem Bruchteil der Kosten zu investieren. Nutzen Sie diese Chance, um Ihr Unternehmen technologisch auf das nächste Level zu heben und dabei erheblich zu sparen.

Abschluss:
Die Unified Basic Panels sind mehr als nur eine technologische Verbesserung – sie sind eine Investition in die Zukunft Ihrer Automatisierungsprozesse. Mit fortschrittlicher Technologie, verbesserten Funktionen und einem unschlagbaren Angebot bieten sie die perfekte Gelegenheit, Ihre Automatisierung auf das nächste Level zu heben. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und diesen entscheidenden Schritt zu machen.

Join the conversation!

This article is available in:

Want to read it in your language?

Auto-translate it into:

Sales Specialist Advanced Automation HMI, SCADA & EDGE

Related Tags